搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
创建列表框
创建用于在电机和 Kiln 对象之间切换的列表框。
在
项目视图
中,右键单击
MainWindow (type)
,然后选择
新建
数据控件
列表框
。
在
属性
中,在
模型
和
ProjectName
模型
之间创建动态链接。
有关动态链接的更多信息,请参见
创建动态链接
。
展开
模型
,然后在
ItemKind
和
类型
ObjectTypes
对象
之间创建动态链接。
有关动态链接的更多信息,请参见
创建动态链接
。
开发自动生成的 UI
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。