实现 UIPopulator NetLogic
将 NetLogic 指向图形对象。
- 在项目视图中,选择UIPopulator。
- 在属性中,选择 ,然后选择变量。
- 将光标悬停在变量上,选择 并输入ModelObject。
- 选择ModelObject旁边的Int32,然后选择NodeId。小贴士: 如果未看到所需选项,请选中显示全部复选框。
- 在ModelObject和 之间创建动态链接。
提供反馈