Eclipse Mosquitto 代理
推送代理支持下列与 Mosquitto 代理的通信模式。
- 匿名
- 在不向代理进行身份验证的情况下发送和接收消息。
- 已进行身份验证
- 在通过用户名和密码进行身份验证后,发送和接收消息。
- 安全
- 通过 SSL 发送和接收经过加密的消息。
小贴士:
根据需要调整代理配置。选择通信模式和端口。
- 端口 1883
- 用于匿名/经过身份验证的通信。
- 端口 8883
- 用于安全通信。
提供反馈