推送代理

推送代理脚本用于将数据记录器中的数据发送到云。

操作

推送代理定期从数据记录器获取数据,并将数据以
JSON
格式发送到云。推送代理实现的存储和转发机制从数据记录器获取数据并将数据保存到辅助存储区,在辅助存储区中将提取数据并将数据发送到云。

传输模式

推送代理支持以下传输模式:
  • 按行
    。针对每个数据包发送数据记录器的一行数据。
  • 按变量
    。发送一个或多个变量及其相关信息。
小贴士: 如果数据记录器模式设置为
值变化
,则仅当一个受检测变量发生变化时,采样的值才会更改。  仅当某个变量的值与先前发送的值不同时,推送代理才会发送该变量的值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈