向项目添加小组件
您可以将预先配置的小组件添加到项目中。小组件可用于在运行时配置 FactoryTalk Optix 应用程序,配置运行应用程序的设备,以及显示有关设备的信息。
提醒事项:
默认情况下,
OptixPanel™
项目的项目视图
中包含日期和时间
、设备
、网络
和 FT Remote Access
小组件。- 从主工具栏中,选择库。
- 在库中,选择Widgets。
- 选择要添加到项目的小组件。
- 完成组件下面的指令,以向项目中添加小组件。
- 添加小组件后,在库中选择关闭。
小组件将出现在
项目视图
中。提供反馈