批准从 FactoryTalk Remote Access 到设备的远程连接

如果您位于面板中,并且已在
FactoryTalk Remote Access
应用程序中启用
批准远程访问
,则可能会收到来自
FactoryTalk Remote Access
用户尝试连接到远程设备的请求。然后,您必须批准或拒绝连接到远程设备的请求。
  1. 在设备上,打开包含
    FactoryTalk Remote Access
    小组件的画面。
    如果使用起始页上的 OptixPanel 模板创建项目,则选择
    设置
    ,然后选择
    FT Remote Access
  2. 小组件上的
    连接
    将显示设备上运行的
    FT Remote Access 运行时版本
    FT Remote Access 小组件的底部会显示一条消息,用于批准或拒绝请求。
  3. 要允许
    FactoryTalk Remote Access
    用户连接到远程设备,则选择
    批准连接,否则选择
    拒绝该请求。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈