同步设备的日期和时间
日期和时间小组件可用于设置设备的日期和时间、时区和时间同步。使用小组件可将 LAN 或 WAN 指定为本地网络时间协议接口。
- 在设备上,打开包含“日期和时间”小组件的画面。如果使用起始页上的OptixPanel模板创建项目,则选择设置,然后选择日期和时间。
- 在同步模式下,选择设备上的同步方式。选择:
- 自动 (远程 NTP 服务器)。通过远程 NTP 服务器自动执行同步。
- 手动
设备的 IP 地址为只读。 - 在时区中,选择所连接设备的时区。
- 在日期和时间中,选择:
- 自动 (远程 NTP 服务器)。由远程 NTP 服务器设置当前日期和时间。
- 手动。使用虚拟键盘设置日期和时间。
如果将同步模式设置为自动 (远程 NTP 服务器),则无法在日期和时间中手动更改日期和时间。 - 在本地 NTP 服务器接口中,选择网络时间协议,使设备类似于 NTP 服务器并广播时间。然后,其他设备可以与所连接设备同步日期和时间。选择:
- LAN。此选项适用于仅有一个端口的紧凑型设备或带有两个端口的标准设备。
- WAN。为具有两个端口的标准设备选择此选项。如果连接的设备是具有两个端口的标准设备,则可以选择 LAN 或 WAN 作为本地 NTP 服务器接口。
更改时区和本地 NTP 服务器接口后,需要重新启动设备。 - 选择重新启动。将出现
。设备已断开连接您必须通过 FTRA 小组件重新连接设备。请参见连接到远程访问。
提供反馈