编辑数据记录器
编辑现有的数据记录器。
- 编辑数据记录器
- 在工具栏中,选择打开配置板页面
- 在中间的窗格中,选择配置数据记录器。
- 选择要编辑的数据记录器。
- 如果需要,请编辑记录器的名称和属性。
- 选择下一步。
- 如果记录器没有对应的数据库,请创建一个数据库:小贴士: 还可以右键单击现有数据库,然后选择复制。如果要在现有数据库基础上创建数据库,复制数据库会很有用。
- 选择新建数据库并完成:
- 名称。数据库的名称。
- 类型。嵌入式或ODBC 连接。
- 选择下一步。
- 设置数据库属性。
- 选择下一步。
- 选择要用于存储记录器数据的数据库,然后选择下一步。
- 选择要记录的变量并选择下一步。小贴士: 可以使用搜索字段查找变量。
- 选择退出。
提供反馈