显示记录器数据

可以用表显示数据记录器数据和事件记录器数据。
先决条件
请确认配置了数据记录器或事件记录器。请参见:
  1. 显示记录器数据
  2. 项目视图
    中,右键单击
    UI
    ,然后选择
    新建
    数据控件
    数据网格
  3. 选择
    数据网格
    对象以在编辑器中将其打开。
  4. 项目视图
    中,将
    数据记录器
    事件记录器
    对象拖到编辑器中的
    数据网格
    对象中。
    数据网格
    对象显示由记录器存储在数据库中的数据。
  5. 要在运行时显示实时更新的数据,配置
    数据网格
    对象的
    更新
    方法或
    自动刷新时间
    属性。
    小贴士: 通常,该方法与
    按钮
    对象事件相关联。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈