搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
抽象动画
BrowseName
AbstractAnimation
SuperType
对象
(BaseObjectType)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
正在运行
Running
Boolean
循环
Loops
Int32
视频在运行时播放直到停止的次数 (0 或 1 视频播放一次,-1 视频连续循环)。
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。