搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
配置主面板 (type)
添加并配置默认为速度面板的面板加载器。
在
项目视图
中,右键单击
MainPanel (type)
,然后选择
新建
容器
面板加载器
将光标悬停在面板加载器上,选择
并输入
MainPanelLoader
。
在
属性
窗格中,在
面板
和
ProjectName
UI
RemotePanels
SpeedPanel (type)
之间创建动态链接。
有关动态链接的更多信息,请参见
创建动态链接
。
开发用于导入 UI 的解决方案
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。