创建用于推送 UI 对象的 OPC UA 服务器
创建一个 OPC UA 服务器,用于从服务器项目中推送 UI 对象,并用这些对象填充客户端项目。
- 在项目视图中,右键单击OPC-UA文件夹,然后选择 。
- 在属性中,记录端点 URL属性的值。提醒事项: 之后,您需要使用端点 URL属性值来配置 OPC UA 客户端。
- 选择要发布的节点旁边的。
- 在配置1下面,将发布动态配置设置为真。
- 在配置1下面,选择节点旁边的。
- 在节点下面,在节点1和 之间创建动态链接
- 在配置1下面,选择节点旁边的。
- 在节点下面,在节点2和 之间创建动态链接。
- 选择用户旁边的。
- 将用户1设置为匿名。
提供反馈