搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
删除节点
删除节点会将其从项目中移除。删除节点会移除对其他节点的任何引用。如果删除的节点引用其他节点,系统将提示您移除对其他节点的所有引用。
在
项目视图
中,选择要删除的节点。
在视图工具栏中,选择
删除
。
如果节点引用其他节点,则将显示被引用节点的列表。选择
删除
以确认删除操作。
节点
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。