创建对象

创建一个对象,以将节点添加到项目中。
  1. 项目视图
    中,选择要在其中创建对象的文件夹,然后在
    项目视图
    工具栏中选择
    Add
    小贴士: 此外,还可以在
    项目视图
    中右键单击文件夹,然后使用
    新建
    上下文菜单创建对象。
    上下文菜单中将显示文件夹根据文件夹类别可以包含的对象。
  2. 选择要添加到项目的对象。
新对象将出现在
项目视图
中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈