创建模拟量变量

项目视图
中创建模拟量变量。模拟量变量包括测量单位和范围。
  1. 项目视图
    中,选择要包含变量的文件夹或对象。
  2. 项目视图
    工具栏中,选择
    Add
    新增
    ,然后选择
    模拟量变量
  3. (可选)要更改变量数据类型,请在
    属性
    中的变量名旁选择现有数据类型,然后选择另一个数据类型。
    小贴士:
    如果未看到所需选项,请选择
    显示全部
    。开始键入以选择要查找的条目。
    要定义数组,请选择
    数组
    ,然后输入数组维数。输入
    0
    以创建不受约束的数组。
  4. 属性
    中,选择
    Edit
    并输入变量的值或创建动态链接。
    如果编辑数组变量值,则会显示“数组”编辑器。有关更多信息,请参见数组编辑器
    有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
  5. (可选)要设置测量单位,请在变量值旁边选择现有测量单位,然后选择另一个测量单位。
    小贴士: 模拟量变量值的默认测量单位为
    <无>
    ,表示没有测量单位。
  6. EURange
    下面,填写:
    • 下限
      。变量值的下限
    • 上限
      。变量值的上限。
    • 约束
      。如果为
      ,可约束变量的下限值和上限值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈