配方
配方基于在配方模式对象中定义的成分。
使用配方编辑器小组件,可以在运行时管理配方,或者开发自己的配方解决方案。
配方模式
使用配方模式对象可以定义用于创建配方的变量集。配方用于定义与架构中的变量相对应的值。
基于配方模式的配方
小贴士:
您可以基于单个配方模式对象创建多个配方,这对于还原先前的配方设置很有用。
配方模式成分
在设计时,通过设置配方模式对象的
目标节点
属性来定义配方模式成分。目标节点可以是包含所需变量的任何项目节点。
例如,目标节点可以是:
- 模型文件夹
- 模型文件夹内的对象
- 包含一个或多个控制器中变量的节点
小贴士:
在复杂项目中,要将包含在多个节点中的变量定义为配方模式的成分,请在
模型
文件夹中创建一个专用对象,并在其内部添加变量。然后,在变量和成分之间创建动态链接。如果将对象选作目标节点,则可以直观地选择配方模式的成分,因为只有对象中引用的变量才显示出来。编辑模型节点
如果要开发自己的配方管理工具,有必要了解如何编辑模型节点。
当用户在运行时从数据库创建、编辑或加载配方时,将自动在根项目节点中创建
编辑模型
节点的别名。别名节点与它引用的配方模式同名。在保存节点、删除节点或将节点发送到控制器之前,节点将包含已创建、已编辑或已加载的配方数据的临时副本。可以在设计时引用
编辑模型
节点。
重要提示:
如果
FTOptixApplication
停止执行,则会删除编辑模型
节点及其数据。提供反馈