搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
向报表应用样式表
使用
样式表
属性指定要应用于报表的选定样式的实例。
报表中的计量单位在
FactoryTalk Optix Studio
选项中指定。请参见
设置选项
。默认计量单位由针对项目选择的语言确定。例如,如果您将语言选项设置为
en-US
,
FactoryTalk Optix Studio
将使用英寸作为报表的默认计量单位。
在
项目
视图
中,选择
报表#
对象。
在
属性
中的
样式表
中,选择下拉箭头以选择样式表。
报表
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。