创建报表
通过向
项目视图
中添加报表来创建报表。配置并添加组件以更改报表的外观。
- 在项目视图中,右键单击报表,然后选择 。报表#将出现在项目视图中。
- 在项目视图中的报表后面或者属性中的名称后面,选择为报表输入有意义的名称。小贴士: 当在项目视图中选择了报表对象时,如果要更改报表中所有页面的格式,请在属性中编辑变量。影响 PDF 输出中所有页面的全局属性。
- 在项目视图中,展开该报表。
- 选择页眉对象,然后编辑属性中的值以更改页眉的外观。
- 向报表中添加面板区段:
- 在项目视图中,右键单击区段,然后选择 。
- 选择面板区段#,然后编辑属性中的值以更改面板区段的外观。
- 添加数据网格区段:
- 在项目视图中,右键单击区段对象,然后选择 。
- 选择数据网格区段#,然后编辑属性中的值以更改数据网格区段的外观。
- 要添加分页符,在项目视图中,右键单击区段对象并选择 。
- 选择页脚对象,然后编辑属性中的值,以更改页脚的外观。小贴士: 要设计页眉、面板区段、数据网格区段或页脚的用户界面,请在项目视图中展开报表,然后双击对象,以在对象的编辑器中编辑对象。
提供反馈