配置报表页脚
配置报表的底部。
先决条件
- 配置报表页脚
- 创建分割线:
- 在项目视图中,右键单击页脚,然后选择 。
- 将边框颜色设置为#000000。
- 将填充颜色设置为#000000。
- 将水平对齐设置为拉伸。
- 将高度设置为0.019685mm。
- 将上边距设置为0.375mm。
- 添加页号:
- 右键单击页脚,然后选择
- 将光标悬停在标签上,选择并输入PageNumeration。
- 在属性中,在文本和 之间创建动态链接。
- 将水平对齐设置为左对齐。
- 将宽度设置为0.787402。
- 将上边距和左边距设置为0.15。
- 添加日期戳:
- 右键单击页脚,然后选择
- 将光标悬停在标签上,选择并输入DateStamp。
- 在属性中,在文本和 之间创建动态链接。
- 将水平对齐设置为右对齐。
- 将宽度设置为1.5。
- 将上边距和右边距设置为0.15。
提供反馈