创建电机对象
创建示例电机对象数据以填充数据网格。
- 在项目视图中,右键单击模型,然后选择 。
- 将光标悬停在对象上,选择 并输入Motor。
- 添加和配置变量:
- 在属性的顶部,通过依次选择 和变量添加三个变量。
- 对这些变量进行重命名,方法是将光标悬停在每个变量上,选择 并输入以下内容:
- Speed
- Acceleration
- Torque
- 将模型对象转换为对象类型:
- 在类型视图中,双击模型。
- 在项目视图中,将Motor拖到类型视图中。
- 创建和组织电机对象实例:
- 在项目视图中,右键单击模型,然后选择 。
- 将光标悬停在文件夹上,选择 并输入MotorObjects。
- 在项目视图中,将Motor拖到MotorObjects文件夹中。
- 将光标悬停在Motor上,选择 并输入TurbineLeftMotor。
- 创建两个电机对象实例,方法是在项目视图中将MotorType从类型视图拖到MotorObjects文件夹中。
- 对这些电机进行重命名,方法是将光标悬停在每个对象上,选择 并输入以下内容:
- TurbineRightMotor
- TurbineCentralMotor
- 配置 TurbineLeftMotor:
- 在项目视图中,选择TurbineLeftMotor。
- 在属性中,设置以下属性值:属性值Acceleration30Speed20Torque40
- 配置 TurbineRightMotor:
- 在项目视图中,选择TurbineRightMotor。
- 在属性中,设置以下属性值:属性值Acceleration60Speed50Torque70
- 配置 TurbineCentralMotor:
- 在项目视图中,选择TurbineCentralMotor。
- 在属性中,设置以下属性值:属性值Acceleration90Speed80Torque100
提供反馈