计量系统
在计量系统中显示当前会话的区域设置数据。
计量系统包括:
- 国际计量系统
- 美国惯用系统
- 英制系统
如果没有为每个用户或每个会话指定其他计量系统,则计量系统基于区域设置中的国家/地区。UI
会话
和用户
对象将一种计量系统与一种语言相关联。例如,it-US 以意大利语显示文本,但以美国计量系统显示数据。可以用不符合计量系统标准的计量单位显示数据,也可以创建自定义的计量单位。
小贴士:
使用
。
计量系统映射
编辑器可以查看不同计量系统的计量单位。要打开该编辑器,请选择项目根目录,然后在计量系统映射
属性中选择 ![Editor](/content/dam/dita/zh/factorytalk-optix/1-2-0/_images/editor.png/_jcr_content/renditions/original)
提供反馈