创建用于显示或隐藏时钟的复选框

创建与特定于用户的变量动态链接的复选框,该变量用于显示或隐藏时钟。
  1. 创建复选框:
    1. 项目视图
      中,右键单击
      MainWindow (type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      复选框
    2. 将光标悬停在复选框上,选择
      Edit
      并输入
      ShowClockCheckBox
  2. 配置复选框:
    1. 属性
      中,在
      活动
      别名
      {会话}
      会话
      用户 (Pointer)
      用户 (Pointed)
      UserPersistentSettings
      ShowClock
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
    2. 文本
      设置为
      Show clock
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈