创建用于重新启动应用程序的按钮

必须重新启动
FTOptixApplication
,使通过小组件进行的日期和时间更改生效。
创建用来重新启动
FTOptixApplication
的按钮。
  1. 项目视图
    中,右键单击包含该按钮的文件夹,然后选择
    新建
    基本控件
    按钮
    按钮# (type)
    将出现在
    项目视图
    中。
  2. 在选择了
    按钮# (type)
    ,在
    事件
    下的
    属性
    中,选择要用来重新启动
    FTOptixApplication
    的事件(如
    MouseClick 事件
    )旁边的
    Add
    添加新方法
  3. 展开
    核心命令
    ,选择
    重新启动
    ,然后选择
    选择
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈