设备变量

将图形对象的属性绑定到预定义的
设备
变量,以显示 HMI 设备上的内存和存储使用量。例如,与
可用内存量
变量绑定可显示 HMI 设备上可用的内存量。要与变量绑定,请参见创建动态链接
动态链接浏览器的
设备
类别中显示与 HMI 设备相关的变量。
设备变量
变量
类型
定义
读取或写入
需要重新启动
目录编号
String
从控制器读取的目录编号
只读
不需要重新启动
CPU 频率
UInt32
CPU 运行的频率 (兆赫)
只读
不需要重新启动
CPU 温度
UInt32
CPU 的温度 (摄氏度)
只读
不需要重新启动
CPU 利用率
UInt32
在最后两秒内使用的 CPU 处理能力所占的百分比
只读
不需要重新启动
以太网计数
UInt32
设备支持的以太网数量
只读
不需要重新启动
以太网端口计数
UInt32
设备支持的以太网端口数量
只读
不需要重新启动
固件日期
DateTime
设备固件的日期
只读
不需要重新启动
固件版本
String
设备固件的版本
只读
不需要重新启动
硬件产品代码
UInt32
设备的硬件产品代码
只读
不需要重新启动
硬件产品类型
UInt32
设备的硬件产品类型
只读
不需要重新启动
硬件版本
String
设备硬件的版本
只读
不需要重新启动
硬件系列
String
设备硬件系列
只读
不需要重新启动
主机名
String
网络上设备的名称
读取/写入
需要重新启动
应用程序上次更新时间
DateTime
上次将应用程序部署到设备的日期和时间
只读
不需要重新启动
上次启动时间
DateTime
上次启动设备的日期和时间
只读
不需要重新启动
操作系统版本
String
设备操作系统的版本
只读
不需要重新启动
产品名称
String
设备的产品名称
只读
不需要重新启动
启用保护模式
Boolean
禁用对设备应用程序和固件的更新。
读取/写入
需要重新启动
系统管理器版本
String
设备上系统管理器的版本
读取/写入
需要重新启动
处于开启状态的总时间
UInt32
设备电源处于开启状态的总时间 (小时)
只读
不需要重新启动
可用内存量
UInt32
HMI 设备中未使用的 RAM 内存量(千字节)
只读
不需要重新启动
总内存量
UInt32
HMI 设备中总的 RAM 内存量(千字节)
只读
不需要重新启动
已用内存量
UInt32
HMI 设备中已使用的 RAM 内存量(千字节)
只读
不需要重新启动
可用存储量
UInt32
HMI 设备中的非易失性存储(千字节)
只读
不需要重新启动
总存储量
UInt32
HMI 设备中总的非易失性存储量(千字节)
只读
不需要重新启动
已用存储量
UInt32
HMI 设备中已使用的非易失性存储量(千字节)
只读
不需要重新启动
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈