显示变量
动态链接浏览器的
显示
类别中显示与 HMI 设备画面相关的变量。变量 | 类型 | 定义 | 读取或写入 | 需要重新启动 |
---|---|---|---|---|
亮度 | UInt32 | 显示 HMI 设备画面的亮度 (1-10) | 读取/写入 | 不需要重新启动 |
垂直分辨率 | UInt32 | HMI 设备显示屏的垂直分辨率 (像素) | 只读 | 不需要重新启动 |
水平分辨率 | UInt32 | HMI 设备显示屏的水平分辨率 (像素) | 只读 | 不需要重新启动 |
缩放 | UInt32 | 显示的缩放级别 (50-200) | 读取/写入 | 需要重新启动 |
方向 | UInt32 | 显示方向: 1 = 横向 2 = 纵向 3 = 纵向翻转 | 读取/写入 | 需要重新启动 |
提供反馈