搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
在字符串格式器中使用已翻译的文本
创建对翻译键的引用,以便翻译键在运行时根据会话区域设置使用相关的已翻译文本。翻译键是对翻译字典中特定翻译的引用。
在
格式
属性中,键入位于该键中的字符。将出现包含所键入字符的键。
选择一个键,然后按
Enter
。
如果该键的文本包含用于表示字符串格式器源的占位符(例如 "{0}"),则将显示相对属性。
翻译
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。