为用户分配组
分配组并创建权限和特权层次结构。
- 在主工具栏中,执行下列任一操作:
- 选择,然后在配置板上选择打开配置板页面管理用户和组。
- 选择后面的下拉箭头,然后选择打开配置板页面管理用户和组。
- 在编辑器中,执行以下任一操作:
- 在组下面,将一个组拖到某个用户上,或者在按住Shift或Ctrl键的同时选择多个连续或不连续的组并将它们拖到某个用户上。
- 选中与一个或多个组相对应的复选框,然后选择向用户分配组,选中与某个用户相对应的复选框,然后选择应用。
将在已分配给组的用户旁边出现。 - 选择退出。
- 选择。保存在编辑器中,可以将用户拖到组中。
提供反馈