将所做的更改推送到远程存储库
将所做的更改推送到远程存储库,以将项目备份到本地计算机以外的其他位置并为项目提供版本控制。推送到远程存储库的更改可供处理项目的其他人员使用。
当存在要推送的更改时,状态栏中将出现“本地更改可供推送”消息,
图标会显示蓝色数字以及要推送的提交数量。
推送到远程
重要提示:
将所做的更改推送到远程存储库时,项目必须已同步,否则系统将提示您从远程存储库中拉取更改并解决冲突。当存在要拉取的更改时,状态栏中将出现“本地和远程更改可供推送和拉取”消息,
会显示蓝色数字以及要拉取的提交数量。
从远程拉取
- 从打开的项目中,选择。推送到远程
- 如果您不具备FactoryTalk Optix Studio用户标识,因此无权将更改推送到远程存储库,则会显示一条用于创建标识的消息。
- (可选)如果对本地项目启用了版本控制,并且您是第一次从本地项目推送更改,则可以将项目与远程存储库相关联:
- 在配置远程位置中的远程位置中,键入远程存储库的 URL。
- 选择确定。
- 如果先前未保存和提交更改,则在保存并提交中的提交消息中,输入所做更改的说明,然后选择确定。
所做的更改将提交到远程存储库。
提供反馈