显示存储库和远程项目

登录到
FactoryTalk Optix
时,会自动显示可用于创建或打开远程项目的远程存储库和远程项目。
  1. FTOptix
    工具栏的右侧,选择
    登录
  2. 欢迎
    界面,选择
    继续使用 MyRockwell-SAML
  3. 登录
    界面,输入
    FactoryTalk Optix
    FactoryTalk Hub
    电子邮件
    密码
  4. (可选)要保持登录状态,选择
    使我保持登录状态
  5. 选择
    登录
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈