- 创建项目
- 对象和变量引用
InformationModel.MakeAnalogItem(browseName, dataTypeId)
创建从
AnalogItemType
派生的项目模拟量变量,它包含指示的数据类型并返回相应的 IUAVariable
C# 对象。static IUAVariable MakeAnalogItem(QualifiedNamebrowseName, NodeIddataTypeId);
参数
- browseName(QualifiedName)
- 新变量的BrowseName。
- dataTypeId(NodeId)
- 新变量中包含的数据类型。小贴士:DataTypes类中的节点表示数据类型。例如,OpcUa.DataTypes.Boolean。
返回
- IUAVariable
- 与创建的项目变量相对应的 C# 对象。
示例
以下示例所示的 API 可创建包含浮点数据类型的模拟量变量 (
MyAnalogVar
):var myVar = InformationModel.MakeAnalogItem("MyAnalogVar", OpcUa.DataTypes.Float); Owner.Add(myVar);
提供反馈