InformationModel.MakeVariableType<T>(browseName, variableTypeId, dataTypeId, arrayDimensions)
创建从第三个参数所指示类型(超类型)派生且包含第二个参数所指示数据类型的项目变量类型。返回与创建的项目变量类型相对应的指定
<T>
类型的 C# 对象。可以使用第四个参数(可选)创建数组,并指定数组类型和大小。static T MakeVariableType<T>(QualifiedNamebrowseName, NodeIdvariableTypeId, NodeIddataTypeId, uint[]arrayDimensions);
参数
- T
- 与要返回的 C# 对象类相对应的IUAVariableTypeC# 类。
- browseName(QualifiedName)
- 新变量类型的BrowseName。
- variableTypeId(NodeId)
- 从中派生新变量类型的变量类型。小贴士:VariableTypes类中的节点表示数据类型。例如,FTOptix.CoDeSys.VariableTypes.Tag。
- dataTypeId(NodeId)
- 新变量中包含的数据类型。小贴士:DataTypes类中的节点表示数据类型。例如,OpcUa.DataTypes.Boolean。
- arrayDimensions(uint[ ])
- 可选。数组的大小。
返回
- IUAVariableType
- 与创建的项目变量类型相匹配的 C# 对象。
示例
var myCustomTagType = InformationModel.MakeVariableType<FTOptix.CoDeSys.TagType>("CustomCoDeSysTagType", FTOptix.CoDeSys.VariableTypes.Tag, OpcUa.DataTypes.UInt16);
提供反馈