ResourceURI.FromApplicationRelativePath(path)

返回
ResourceURI
类型的 C# 对象,其
URIType
为包含文件相对于
ApplicationFiles
文件夹的相对路径的
ApplicationRelative
static ResourceUri FromApplicationRelativePath(string
path
);

参数

path
(string)
文件相对于
ApplicationFiles
文件夹的相对路径。

返回

ResourceURI
包含参数中指示的路径的 C# 对象。

示例

以下示例所示的 API 可返回包含
Text1.txt
相对路径的
ResourceURI
类型的 C#
applicationRelativeResourceURI
对象。该对象用作 .NET
WriteAllText API
的参数,以在
ApplicationFiles
文件夹中创建
Text1.txt
文本文件。
var applicationRelativeResourceUri = ResourceUri.FromApplicationRelativePath("Text1.txt"); Log.Info(applicationRelativeResourceUri.ApplicationRelativePath); File.WriteAllText(applicationRelativeResourceUri.Uri, "Hello world!");
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈