IUAVariable.RemoteRead(timeoutMilliseconds)
返回针对其调用此方法的变量的值。可选参数将设置超时时段。
UAValue RemoteRead(doubletimeoutMilliseconds);
参数
- timeoutMilliseconds(double)
- 超时时段(以毫秒为单位表示),在此之后 API 将引发异常。小贴士: 如果未指定,则参数的默认值为30000(30 秒)。
返回
- UAValue
- 变量的值。
示例
在以下示例中,读取
Speed
变量的值并在信息性消息中返回该值。var currentSpeed = Project.Current.GetVariable("Model/Motor/Speed"); var value = currentSpeed.RemoteRead(); Log.Info(value.ToString());
提供反馈