搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
返回已知节点
使用 C# API 返回与项目的 OPC UA 节点相对应的 C# 对象。
返回的 C# 对象与项目的 OPC UA 节点相对应,从满足以下条件的节点开始:
名称是已知的
从中派生 OPC UA 节点的类型是已知的
API 由
IUANode
类提供。类实例是搜索要返回的节点的起点。
重要提示:
如果多个节点同名,可能会返回不需要的节点。
C# API 参考
IUANode.Get(browsePath)
IUANode.GetObject(browsePath)
IUANode.GetVariable(browsePath)
IUANode.Get<T>(browsePath)
IUANode.GetByType<T>()
IUANode.GetNodesByType<T>()
IUANode.GetAlias(aliasName)
C# 项目节点
通过搜索返回节点
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。