搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
会话活动日志和审计
这些 C# API 由
Session
C# 类提供,并由 NetLogic 显示,NetLogic 表示在运行时存在 NetLogic 实例的会话。
C# API 参考
Session.ChangeUser(username, password)
会话和区域设置
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。