写入日志消息

使用 C# API 生成日志消息。
这些 API 由静态
Log
C# 类提供。
小贴士: 如果日志消息由
FactoryTalk Optix Studio
在设计时生成,或者由
FTOptixApplication
在运行时在连接的目标上生成,则可以在
FactoryTalk Optix Studio
日志
窗格中显示日志消息。还可以在
日志
窗格的
模块
列中显示消息类别。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈