将应用程序配置为 MQTT 客户端
消息队列遥测传输 (Message Queue Telemetry Transport, MQTT) 是一种基于消息代理的标准 ISO 协议,该协议负责将消息分发给收件人客户端。
应用程序示例
![](/content/dam/dita/zh/factorytalk-optix/1-2-0/_images/mqtt-client.png/_jcr_content/renditions/original)
小贴士:
可从以下位置下载示例项目:
MQTTClient.zip先决条件
- 创建项目。
- 添加 NuGet Gallery | M2Mqtt 第三方库。请参见管理第三方 .NET 库。
选择
可使用客户端仿真器运行项目,以测试项目。要在远程客户端上运行项目,请参见添加客户端设备。
运行
提供反馈