搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
将界面与 NetLogic 相集成
将按钮设置为在被选择时触发标签文本更改。
在
项目视图
中,选择
按钮1
。
在
事件
中,选择
MouseClickEvent
旁边的
,然后选择
ProjectName
NetLogic
运行时Netlogic1
SetLabelTextToHelloWorld
。
在
labelNodeId
和
标签1
之间创建动态链接。
有关动态链接的更多信息,请参见
创建动态链接
。
开发可更改标签文本的按钮
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。