开发对文件进行计数的 NetLogic
此 C# NetLogic 可以计算项目文件夹中的文件数并在输出参数中返回结果。
先决条件
设置默认外部代码编辑器。请参见设置默认代码编辑器。
- 开发对文件进行计数的 NetLogic
- 在项目视图中,右键单击NetLogic文件夹,然后选择 。
- 将光标悬停在 NetLogic 上,选择并输入CountFiles。
- 双击 NetLogic。外部代码编辑器将打开。
- 在代码编辑器中,使用以下代码替换现有代码:#region Using directives using System.IO; using FTOptix.HMIProject; using FTOptix.NetLogic; #endregionpublic class CountFiles : BaseNetLogic { [ExportMethod] public void RuntimeScript1Method(out int filesCount) { var projecfilestpath = Project.Current.ProjectDirectory; filesCount = 0; DirectoryInfo d = new DirectoryInfo(projecfilestpath); FileInfo[] Files = d.GetFiles("*.*"); foreach (FileInfo file in Files) { ++filesCount; } } }
- 保存代码。
提供反馈