搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
向项目中添加非易失性存储
向项目中添加非易失性存储可持久保留更改。
在
项目视图
中,右键单击
非易失性
,然后选择
新建
非易失性存储
。
在
属性
中,选择
节点
旁边的
。
在
节点1
和
ProjectName
安全
用户
之间创建动态链接。
有关动态链接的更多信息,请参见
创建动态链接
。
开发用户管理界面
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。