创建用于管理现有用户的小组件
此小组件将显示现有用户,您可以对他们进行管理。
- 创建用于管理用户帐户的面板 (EditUserWidget):
- 在项目视图中,右键单击UI文件夹,然后选择 。
- 将光标悬停在面板上,选择并输入EditUserWidget。
- 右键单击EditUserWidget,然后选择 。
- 在列表框的模型属性和 之间设置动态链接。有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
- 创建 UserDetails 面板:
- 右键单击EditUserWidget,然后选择 。
- 将光标悬停在面板上,选择并输入UserDetails。
- 添加三个标签,方法是右键单击UserDetails,然后选择 。
- 对这些标签进行重命名,方法是将光标悬停在每个标签上,选择并输入以下内容:
- NameLabel
- PasswordLabel
- LocaleLabel
- 选择PasswordLabel,在属性中,将文本设置为Password。
- 选择LocaleLabel,在属性中,将文本设置为Locale。
- 右键单击UserDetails,然后选择 。
- 将光标悬停在文本框上,选择并输入PasswordBox。
- 在属性中,将内容类型设置为Password以对文本框中的文本进行模糊处理。
- 右键单击UserDetails,然后选择 。
- 将光标悬停在组合框上,选择并输入LocaleCombo。
- 添加两个按钮,方法是右键单击UserDetails,然后选择 。
- 对这些按钮进行重命名,方法是将光标悬停在每个按钮上,选择并输入以下内容:
- CreateButton
- RemoveButton
- 选择CreateButton,在属性中,将文本设置为Create User。
- 选择移除,在属性中,将文本设置为Remove User。
- 配置 MainWindow 设置。
- 在项目视图窗格中,右键单击MainWindow (type),然后选择 。
- 在面板和 之间创建动态链接。有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
- 排列界面元素。
![](/content/dam/dita/zh/factorytalk-optix/1-2-0/_images/user-editor-edit-widget.png/_jcr_content/renditions/original)
提供反馈