配置模块日志级别
默认情况下,
FactoryTalk Optix Studio
输出
窗格显示所有模块的所有警告、信息和错误消息。高级模式可用于显示详细消息。指定要在“输出”窗格上针对特定模块或所有模块显示的最大日志信息级别。无论
FactoryTalk Optix Studio
中显示的最大信息级别如何,日志都将保存在 系统日志 中。存储不必要的数据可能会降低性能。- 在FactoryTalk Optix Studio标题栏中,选择。FactoryTalk Optix Studio 选项
- 在FactoryTalk Optix Studio 选项中,选择高级模式,然后选择保存。
- 重新启动FactoryTalk Optix Studio以使高级模式生效。
- 在FactoryTalk Optix Studio标题栏中,选择后面的下拉箭头,然后选择FactoryTalk Optix Studio 选项模块日志级别配置。
- 在模块日志级别配置中的默认级别中,选择要在输出窗格中显示的默认信息级别:
- 错误。错误消息。
- 警告。警告消息。
- 信息。信息性消息。
- 详细信息 1。用于故障排除的第一级详细消息。
- 详细信息 2。用于故障排除的第二级详细消息。
- 在每个模块后面,选择要用于显示消息的信息级别(如果所需的信息级别不同于指定的默认级别)。
- 选择关闭。
提供反馈