运行时方法类型

在运行时发生事件时执行方法。

本地运行时方法

由项目对象公开本地方法,包括:
  • 报警
  • 记录器
  • 数据库
  • 图形对象
例如,
视频
对象公开用于启动视频播放的
播放
方法。

全局运行时方法

无论选择哪个节点,都会显示全局方法。全局方法分为以下类别:
  • 变量命令
  • 核心命令
  • 报警命令
  • UI 命令
  • 配方命令
例如,
全部确认
方法确认所有报警。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈