FactoryTalk Optix Studio

FactoryTalk Optix Studio 是集成开发环境,包含用于设计和编译 HMI 或物联网 (Internet of Things, IoT) 应用程序的功能模块框架。
FactoryTalk Optix Studio
包含预定义对象库,这些对象支持 HMI 应用程序的图形界面、功能和逻辑运算的模块化设计。使用特定的 C# 语言脚本,可以在设计阶段自动执行各种操作,并向项目中添加自定义功能。

桌面和 Web 编辑器

FactoryTalk Optix Studio
可作为 Web 和桌面开发环境,用于构建
FactoryTalk Optix 应用程序
并将其部署到客户端系统。可以通过
FactoryTalk Hub
访问
FactoryTalk Optix Studio Web 编辑器
如果 Internet 连接中断,
FactoryTalk Optix Studio Web 编辑器
尝试每 5 秒重新连接一次 Internet。在此期间,无法与
FactoryTalk Optix Studio Web 编辑器
交互。在
FactoryTalk Optix Studio Web 编辑器
重新连接到 Internet 后,您可以继续执行先前的操作。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈