FactoryTalk Optix Studio Web 编辑器
可通过
FactoryTalk Hub
在 Web 浏览器中使用 FactoryTalk Optix Studio
。编辑器功能支持
FactoryTalk Optix Studio Web 编辑器
支持除以下功能之外的所有其他 FactoryTalk Optix Studio 桌面编辑器
功能:- 通过输出选项卡保存日志。
- 编辑 NetLogic 文件。
- 打开FactoryTalk Optix帮助。
- 在输出选项卡中显示日志路径。
- 添加文件和图像(通过将它们拖到FactoryTalk Optix Studio Web 编辑器中)。
- 可以使用方法在运行时重新启动应用程序。
仿真器功能支持
FactoryTalk Optix Studio Web 编辑器
仿真器支持除以下功能之外的的所有其他 FactoryTalk Optix Studio 桌面编辑器
仿真器功能:- 在运行时仿真器中控制Web浏览器对象。
- 在运行时仿真器中控制PDF查看器对象。
- 在运行时仿真器中控制视频对象。
- 在运行时仿真器中控制窗口对象。
提供反馈