此版本中已纠正的异常

该列表列出了已在
FactoryTalk Optix
1.2.0 中纠正的异常。
使用圆括号中的标识信息,可在未来的发行版本中跟踪异常,或者就相关问题获取客户支持的帮助信息时作为参考。
打开 OneDrive 上的项目时出错 [1911544]
如果项目位于 OneDrive 上,则在项目处于打开的状态时从远程存储库拉取更新可能会发生错误。重新启动
FactoryTalk Optix Studio
并重新打开项目。
此异常首次出现在版本 1.0.2 中。
无法在 Web 版本中使用 FactoryTalk Optix Studio 从仿真器连接到 Logix 控制器 [1900931]
使用
FactoryTalk Optix Studio Web 编辑器
仿真项目时,无法读取和写入逻辑控制器。使用
FactoryTalk Optix Studio 桌面编辑器
可以对引用逻辑控制器的项目进行仿真。
此异常首次出现在版本 1.0.2 中。
如果 UDT 类型和 Logix 数据类型具有相同的名称 [2131416],则 UDT 的联机导入可能不正确
联机导入标签时,如果 UDT 类型的名称在更高版本的 Logix 中成为预定义类型,则 UDT 将无法正确导入。例如,如果在 Logix 版本 32 中创建 UDT 并命名 UDT 时间,则联机导入时将创建在 Logix 版本 34 中定义的时间类型标签,而不是在 Logix 版本 32 中定义 UDT 的方式。要解决此问题,请执行脱机导入或更改 Logix UDT 类型的名称。
此异常首次出现在版本 1.1.0 中
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈