此版本中的已知异常

该列表列出了
FactoryTalk Optix
版本 1.2.0 中的已知异常。
使用圆括号中的标识信息,可在未来的发行版本中跟踪异常,或者就相关问题获取客户支持的帮助信息时作为参考。
某些视频可能不会在运行 Microsoft Windows [2212837] 的计算机上播放
如果在运行
Microsoft®
Windows®
的计算机上模拟项目,则某些视频可能不会播放。如果将项目部署到设备,则会播放视频。
此异常首次出现在版本 1.1.0 中。
证书中的 DNS 名称必须为小写 [2226560]
证书配置的
SubjectAltName
字段中使用的 DNS 名称必须为小写时才会得到识别。
此异常首次出现在版本 1.2.0 中。
FactoryTalk Optix Studio 和 FactoryTalk Motion Analyzer 之间不兼容 [1844818]
如果在同一台计算机上安装
FactoryTalk Optix Studio
和 FactoryTalk Motion Analyzer,FactoryTalk Motion Analyzer 将无法运行。
此异常首次出现在版本 1.0.2 中
介质控件会导致某些设备上的内存泄露 [1283160]
频繁切换到包含 PDF 和视频控件的画面会导致 OptixPanels 和嵌入式边缘计算设备泄露内存。
此异常首次出现在版本 1.2.0 中。
并非始终支持特殊字符
(包含汉字)
[2123530]
PDF 文件名、FTP 服务器用户名、Git 存储库名称和 ODBC 数据库名称不支持特殊字符;此外在运行时设备上无法使用拼音输入法,或者在 FactoryTalk Optix Studio Web 编辑器的"设计时"也无法使用拼音输入法。
此异常首次出现在版本 1.2.0 中。
无法部署到具有无效名称的设备 [2239099]
部署到其名称中包含斜杠的设备会导致错误或导致应用程序未在设备上运行。
此异常首次出现在版本 1.2.0 中。
从 USB 加载应用程序可能会导致生成多个应用程序 [2238992]
如果导出的应用程序未加密,将应用程序从 USB 加载到设备会导致在设备上生成多个应用程序。
此异常首次出现在版本 1.2.0 中。
版本控制可能会导致在拉取操作 [2243507] 期间复制或丢失对象类型
在远程和本地修改对象类型名称时从远程存储库拉取会导致合并冲突。该操作会在保持本地更改时创建两个不同的对象,并且会在接受远程更改时丢失重命名的类型。为避免数据丢失,所有就项目进行协作的用户在从远程存储库中拉取之前,都必须手动更新其本地项目中的对象类型名称。
此异常首次出现在版本 1.2.0 中。
删除先前的应用程序之后
,可能不会在设备上加载默认应用程序 [2248640]
使用设备管理器删除应用程序之后,可能无法在设备上加载默认应用程序。删除已部署的应用程序之后,它还可能会显示空白屏幕。要重新在设备上加载该应用程序,请重新启动设备。
此异常首次出现在版本 1.2.0 中。
在控制器路径中有多个背板的计算模块无法与控制器通信
如果控制器路径中有多个背板,则该计算模块无法与控制器通信。例如,如果路径为 Backplane\1\A\10.220.173.66\Backplane\3,则该模块无法与控制器通信。但是,类似于 Backplane\3 或 Backplane\1\A\10.220.173.66 的路径允许模块与控制器通信。
此异常首次出现在版本 1.2.0 中。
嵌入式边缘计算模块不支持 NativePresentation 引擎 [2233502]
如果应用程序随 NativePresentation 引擎一起部署,则库无法加载,且应用程序不会在设备上运行。将 NativePresentation 引擎替换为 WebPresentation 引擎,以允许远程客户端连接到设备。
此异常首次出现在版本 1.2.0 中。
嵌入式边缘计算模块 AOP 电子密钥可能导致 Logix 中出现意外错误或连接 [2256502]
嵌入式边缘计算模块 AOP 电子密钥可能会导致 Logix 中出现意外错误或连接,并导致版本轻微不匹配。  更新 AOP 定义以禁用模块的密钥。
此异常首次出现在版本 1.2.0 中
无法通过背板下载嵌入式边缘计算模块 EDS 文件 [2256504]
无法通过背板下载嵌入式边缘计算模块 EDS 文件。使用嵌入式边缘计算模块上的 Eth 2 端口下载 EDS 文件。
此异常首次出现在版本 1.2.0 中
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈