系统要求
使用以下系统要求来确定您的计算机是否可以运行
FactoryTalk®Optix™
和 FactoryTalk Optix 应用程序
。FactoryTalk Optix Studio 桌面编辑器的硬件要求
FactoryTalk Optix Studio 桌面编辑器
的硬件要求为达到
FactoryTalk Optix Studio 桌面编辑器
的最佳性能,计算机至少应满足以下硬件要求:- Intel Core i5 标准功率处理器 (i5-8xxx)
- 8 GB RAM 内存
- 20 GB 可用硬盘空间
FactoryTalk Optix Studio 桌面编辑器的软件要求
FactoryTalk Optix Studio 桌面编辑器
的软件要求- Microsoft® Windows 10 (x64) 或 Microsoft Windows 11 (x64)
- 用于开发自定义 C# NetLogic 代码的外部代码编辑器提醒事项:Rockwell Automation推荐使用 Microsoft Visual Studio 2022 或 Microsoft Visual Studio Code 作为默认代码编辑器。在使用不同的代码编辑器时,某些开发辅助功能可能不可用。
FactoryTalk Optix Studio Web 编辑器
FactoryTalk Optix Studio Web 编辑器
- 支持FactoryTalk®Hub™的 Web 浏览器
FactoryTalk Optix 应用程序的硬件要求
FactoryTalk Optix 应用程序
的硬件要求FactoryTalk Optix 应用程序
的硬件要求可能会因应用程序以及运行应用程序的设备类型而异。FactoryTalk Optix 应用程序的软件要求
FactoryTalk Optix 应用程序
的软件要求- Windows 10、Windows 11 或 Ubuntu 22
提醒事项:
FactoryTalk Optix
和 FactoryTalk Optix 应用程序
可以在 VMware®(15 或更高版本)等虚拟机管理程序中运行。出于兼容性考虑,默认情况下使用软件渲染。提供反馈