创建温度报警
创建在超出设定温度值时发出警告的报警。
- 创建输入变量:
- 在项目视图中,右键单击模型,然后选择 。
- 将光标悬停在变量上,选择 并输入TemperatureAlarmVariable:
- 创建报警:
- 在项目视图中,右键单击报警,然后选择 。
- 将光标悬停在报警上,选择 并输入TemperatureAlarm。
- 配置报警:
- 在属性中,在输入变量属性和 之间创建动态链接。有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
- 将上限设置为75。
- 将自动证实设置为真。
- 将消息设置为Temperature exceeds a safe level!。
- 将严重性设置为3。
提供反馈