搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
创建温度计线性仪表
创建带有警示区的线性仪表,用于指示当前温度。
创建和配置仪表:
右键单击
MainWindow (Type)
,然后选择
新建
基本控件
线性仪表
。
将光标悬停在仪表上,选择
并输入
ThermometerGauge
。
在
属性
中,在
值
和
ProjectName
模型
TemperatureAlarmVariable
之间创建动态链接。
有关动态链接的更多信息,请参见
创建动态链接
。
设置值仪表警示区:
在
属性
中,选择
警示区
旁边的
。
在
警示区1
下面,将
颜色
设置为
#f30000
。
将
自
设置为
75
。
将
至
设置为
100
。
开发温度变化报警
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。